Choose one
or multiple languages
From a technological perspective, the air temperature should be no lower than absolutely necessary and drafts should be minimised as far as possible.
Air temperature, humidity, air speed (draft) and thermal radiation (machines, lamps, wall areas, windows) should be optimally harmonised with the energy-based workload.
In an office environment, partition walls such as these are often used as screening or draft excluders.
Die ersten Skizzen oder Zeichnungen dokumentieren die Ergebnisse.
Eine einfache Handskizze ist oft die einzige Vorlage für den Praktiker.
Auch bei solchen Aufgaben wird eine Handskizze den ersten Überblick geben.