Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

door panel (n)


Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln
Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln

Their position can be selected individually, in order to determine the required opening path of the accompanying door panels and the overlap of the doors x (xmin. = 25 mm).x

Simply tighten the grub screws to align the door panel and frame and fix them in place.

The sliding-door catches are attached directly to the panel element if two or three sliding-door panels are to be moved together.

Türfüllung (f)


Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln
Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln

Acrylglas ist wegen seiner hohen Oberflächengüte und optischen Eigenschaften besonders zum Bau von Türfüllungen und Vitrinen geeignet.

In Innenbereichen für dekorative Verkleidungen, bei der Gestaltung von Ausstellungen, Messeständen oder zum Bau von Displays, im Außenbereich als dauerhafte Fassadenverkleidung wie als Türfüllung.

门板 (n)

panel de puerta (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website