Choose one
or multiple languages
A bending moment occurs, for example, due to a transverse force F or distributed load acting at right angles to the body's longitudinal axis.
These include shear stresses, which occur primarily with thin web plates, and unevenly distributed loads on both web plates.
Neben der maximalen Streckenlast gilt es zu Prüfen, ob andere Werte nicht überschritten werden.
Ein Biegemoment entsteht z. B. durch eine senkrecht zur Längsachse des Körpers wirkende Querkraft F oder Streckenlast.