Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Cycle time (storage)


Storage cycle time is an inventory parameter. It describes the length of time it takes to complete a full storage or retrieval cycle.

The cycle time begins at the point when a storage unit is received at the transfer station and ends when the stored good is placed into its storage location, but includes the subsequent journey of the automated storage and retrieval system. Among other things, partial cycle times for a travel or lifting motion are recorded from the acceleration, cruising and braking phase.

Cycle time is recorded in terms of storage cycles. A distinction is made between the following:

  • Single cycle
  • Double cycle
  • Cycles for single-depth and multiple-depth storage
  • Cycles that correspond to the Storage system and storage units

The reciprocal value from the cycle time can be used to obtain the cycle frequency, which describes how many cycles can be carried out per unit of time.

Spielzeit (Lager)


Die Lagerspielzeit ist eine Lagerkennzahl. Sie beschreibt die Zeitdauer, die für einen vollständigen Zyklus der Ein- oder Auslagerung benötigt wird.

Die Spielzeit beginnt bei der Aufnahme einer Lagereinheit am Übernahmeplatz. Gemessen wird dann die Zeit bis zur Einlagerung des Lagergutes in seinem Lagerfach inklusive der Anschlussfahrt des Regalbediengeräts. Unter anderem werden die Teilspielzeiten für eine Fahr- oder Hubbewegung aus der Beschleunigungs-, der Beharrungs- und der Abbremsphase erfasst.

Ermittelt wird die Spielzeit in sogenannten Lagerspielen. Dabei werden unterschieden:

  • Einfachspiel (Einzelspiel)
  • Doppelspiel
  • Spiele bei einfach- und mehrfachtiefer Lagerung
  • Spiele, die dem Lagersystem und den Lagereinheiten entsprechen

Aus dem Kehrwert der Spielzeit ergibt sich die Spielzahl, die beschreibt, wie viele Arbeitsgänge pro Zeiteinheit durchführbar sind.

周转时间(仓储)


库存周转时间是一种 ,它用来描述完成存满仓库或者货物全部出库的时间。

周转时间是指从库存中转站接收到库存单元开始直到零件最终被放到储位结束,但包括之后在自动入库和出库系统上的传输时间。在其他情况下,货物移动和提升动作的部分周转时间从加速,巡航和制动阶段中被记录下来。

周转时间以库存存储周期的形式记录下来。但是下面的概念间是有差异的:

单周转

双周转

单深度货架库存和多深度货架库存的周转次数

对应于库存系统和库存单元的周转次数

周转时间的倒数实际上就是我们常说的周转率,周转率表达了单位时间内可以执行多少次周转。

近义词

库存周转时间

库存周转

周转率

Tiempo de ciclo (almacenaje)


El tiempo del ciclo de almacenaje es un . Describe la cantidad de tiempo que toma completar un almacenaje completo o un ciclo de recuperación.

El tiempo de ciclo comienza en el puente en el que una unidad de almacenamiento es recibida en la estación de transferencia y termina cuando el artículo almacenado es colocado en su ubicación de almacenaje, pero incluye el viaje subsecuente del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación. Entre otras cosas, se registran los tiempos de ciclo parcial para un viaje o movimiento de elevación de la fase de aceleración, movimiento y frenado.

El tiempo del ciclo es registrado en términos de ciclos de almacenaje. Se debe diferenciar entre lo siguiente:

Ciclo único

Ciclo doble

Ciclos para almacenaje de profundidad única y profundidad múltiple

Ciclos que corresponden al sistema de almacenaje y a las unidades de almacenaje

El valor recíproco del tiempo de ciclo puede usarse para obtener la frecuencia de ciclo, la cual describe cuántos ciclos pueden llevarse a cabo por unidad de tiempo.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website