Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

current intensity (n)


Physikalischer Aufbau eines MOSFETs
Physikalischer Aufbau eines MOSFETs

The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.

If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.

Since the decreasing voltage is proportional to the current, the current intensity can be determined based on an appropriate configuration.

Stromstärke (f)


Physikalischer Aufbau eines MOSFETs
Physikalischer Aufbau eines MOSFETs

Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.

Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.

Da die abfallende Spannung proportional zum Strom ist, lässt sich nach einer entsprechenden Konfigurierung die Stromstärke bestimmen.

电流强度 (n)

intensidad de corriente (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website