Choose one
or multiple languages
The table columns are automatically stopped before they reach the mechanical stop position.
Two Table Adapter Sets are needed for each through column.
The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns.
Aus diesem Profil werden die vertikalen Ständerpfosten errichtet.
Die Neigungseinstellung erfolgt wie beim Ständerfuß über eine Stellschraube.
Hierzu ist bereits das Ständerprofil als spezielles Klemmprofil ausgebildet.