Choose one
or multiple languages
In the case of bulk material, the remaining quantity is to be determined by weighing or, if this is not possible, by estimating.
Belt conveyors are used to transport unit loads (e.g. packages) and bulk material. They are also suitable for use over long distances.
Grabs are often used for unloading bulk material such as ore and coal when they are difficult to remove.
Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.
Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.
Die Masse des am Pendel hängenden Körpers beeinflusst die Pendelfrequenz nicht.