Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Beanspruchungsgerecht


Beanspruchungsgerechtes Konstruieren bedeutet, dass die Vorgaben aus der Festigkeitslehre, der Werkstofftechnik und die Prinzipien der Kraftleitung beim Konstruktionsprozess beachtet werden müssen. Dabei ist die Konstruktion so aufzubauen, dass Bau- und Anlageteile möglichst gleichmäßig belastet und möglichst hoch ausgelastet werden sollen.

Die hohe und gleichmäßige Ausnutzung wird auch als 'Prinzip der gleichen Gestaltfestigkeit' bezeichnet. Es wird immer dann umgesetzt, wenn keine wirtschaftlichen Gründe vorhanden sind, die gegen seine Anwendung sprechen.

Der Begriff 'Ausnutzung' bezeichnet das Verhältnis von der berechneten zur zulässigen Beanspruchung.

负载优化


负载优化设计需考虑材料强度、材料工程和力的传递原理。为此,设计必须保证载荷尽可能均匀分布在组件和系统部件之间,同时也要尽可能充分利用它们的承载能力。

这个高且均衡的利用水平也被称为均匀应力或载荷分布原理。除非出于经济原因,否则一般都会遵守这一原理。

“利用率”这一术语表示理论载荷和容许载荷的比值。

近义词

均匀应力或载荷分布原理

Optimizado para carga


El diseño optimizado para la carga considera los requerimientos asociados a la resistencia de materiales, la ingeniería de materiales y los principios de transmisión de fuerzas. Al hacer esto, el diseño debe asegurar que la carga sea distribuida de la forma más pareja posible entre los componentes y las partes del sistema, las cuales deben ser utilizadas también a su máxima capacidad, en la medida de lo posible.

Este alto y balanceado nivel de utilización es también conocido como el principio de esfuerzo uniforme o de distribución de carga. Siempre se aplica, a menos que haya razones económicas para no hacerlo.

El término "utilización" se refiere a la relación entre la carga calculada y la permisible.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website