Choose one
or multiple languages
The Sound-Insulating Material has a self-adhesive backing, making it particularly easy to use.
Strain gauges are normally applied to a foil backing that is then attached to the component using a special adhesive.
It is fastened in place using hook-and-loop pads that can either be bonded to a table top via their self-adhesive backing or screwed into place on a profile.
Moderne Lösungen erlauben, Verstärkungen an quasi jedem Ort jederzeit zu ergänzen.
Das Verhältnis von Basisstrom zu Kollektorstrom wird auch als Stromverstärkungsfaktor bezeichnet.
Schraube zur Verstärkung des Klemmsitzes der Abdeckkappen 8 (PA-GF) in den Kernbohrungen der Profile 8.