Choose one
or multiple languages
Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.
Static friction is a force between two mutually adherent bodies.
The maintenance holes can be cut at any accessible point as long as the cutting ??? dimensions are adhered to.
Das Material ist einseitig mit Kautschukkleber selbstklebend ausgerüstet.
Auf der Rückseite ist das Schalldämmmaterial selbstklebend ausgerüstet, so dass die Verarbeitung besonders einfach ist.
Beim Einsatz im Profilsystem XMS stellt ein selbstklebender Türdichtprofil-Abschnitt eine durchgehende, umlaufende Dichtung sicher.