一种定义
四种语言
建立仓库的目的就是为了平衡货物交付时间的波动和货物消耗以及需求之间的平衡。此外,由于仓库内货物都是协调储备的,可以有效提高货物交货速度。有时物料的运营可能会出现意外的变化,例如客户需求发生变化,这就有必要进行缓冲库存。
仓库存储系统根据存储形式(区块或行存储),货架使用方式(地面堆垛和货架存储)以及存储类型(动态仓库或)不同而各异。
仓库可以用作不同的用途,例如:
装卸仓库
库存仓库
配送仓库
存储仓库
根据仓库的不同设计,仓库也分为不同类型,比如:
筒仓
为集装箱设计的区块存储仓库
小零件自动仓库
露天存储
串珠货架
地面堆码
选择什么样的存储系统要根据以下几个要点来决定:
库存不同货物的总条目数
货物尺寸和重量
存储和检查的表现(流通量)
区域和空间要求
访问
运营策略
Ein Lager dient zum Ausgleich von Liefer-, Verbrauchs- und Nachfrageschwankungen und zur Erhöhung der Auslieferungsgeschwindigkeit durch geplantes Vorhalten von Materialien. Bei der Lagerung wird der betriebliche Materialfluss gewollt unterbrochen. Dabei entstehen bewusst Pufferbestände.
Lagersysteme unterscheiden sich nach ihrer Form (Block- oder Zeilenlager), nach ihrer Regaltechnik (Boden- oder Regallagerung) und nach der Art der Lagerung (dynamisch oder statisch).
Lager können unterschiedliche Funktionen haben, etwa:
Unterschieden wird nach Bauformen, etwa:
Gewählt wird ein Lagersystem nach Kriterien wie:
Warehouses are used to balance fluctuations in delivery, consumption and demand and to increase delivery speed through the coordinated provision of materials. Storage involves deliberately interrupting the operational flow of materials. This creates buffer stock.
Storage systems differ by their form (block or row storage), their racking technology (floor storage or racking) and the type of storage (dynamic or static).
Warehouses can have different functions, e.g.:
A distinction is also made based on Design, e.g.:
A Storage system is chosen based on criteria such as:
Las bodegas se usan para equilibrar las fluctuaciones en la entrega, el consumo y la demanda, y para incrementar la velocidad de entrega mediante el suministro coordinado de materiales. El almacenaje involucra la interrupción deliberada del flujo de operación de los materiales. Esto crea reservas de estabilización.
Los sistemas de almacenaje difieren en su forma (almacenaje en bloque o en fila), tecnología de estantería (almacenaje en piso o en ) y tipo de almacenaje ( o ).
Las bodegas pueden tener diferentes funciones, por ejemplo:
Bodega de manejo
Bodega para inventarios
Bodega de distribución
Bodega de almacenaje
También se distinguen según el diseño, por ejemplo:
Silos
Almacenaje en bloques para contenedores
Bodega automática para piezas pequeñas
Almacenaje al aire abierto
Paternoster
almacenaje en piso
Un se elige a partir de criterios como:
Número de artículos diferentes
Dimensión y peso
Almacenaje y desempeño en recuperación (rendimiento)
Requerimientos de área y de habitación
Acceso
Estrategias operativas