一种定义
四种语言
速度-时间图是物体速度随时间变化的图示。线的斜率 $\Delta v/\Delta t $ 代表了物体在任意时刻的加速度。
如果图形是一个没有斜率的直线,这表示物体做匀速运动(速度 V= 常数 加速度 $a=0$ )。这种情况下,v-t图中的线可用以下等式描述: v = const。
当物体做匀加速运动时,由于存在一个固定的加速度a, v-t图中的线将呈线性增加。下列等式将适用于普遍线型,例如: $v=a\cdot t$。
速度-时间图
Das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm stellt die Geschwindigkeit eines Körpers über die Zeit grafisch dar. Die Steigung $(dv/dt)$ des Graphen entspricht der momentanen Beschleunigung des Körpers.
Verläuft der Graph als Gerade ohne Steigung, so handelt es sich um eine gleichförmiger Bewegung (Geschwindigkeit v = konst., Beschleunigung $a=0$). Die Gleichung des Graphen im v-t-Diagramm lautet in diesem Fall: v = konst.
Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist der Graph im v-t-Diagramm linear ansteigend. Der Grund dafür ist die konstante Beschleunigung a. Für diesen Graph gilt generell folgender Zusammenhang: $v=a\cdot t$.
A Velocity-time diagram is a graphical representation of the velocity of a body over time. The pitch $(dv/dt)$ of the line corresponds to the Acceleration of the body at any one time.
If the graph features a straight line with no pitch, it depicts a uniform motion (speed v = const., acceleration $a=0$). In this case, the equation of the line in the v-t diagram is as follows: v = const.
In the case of a uniformly accelerated motion, the line in the v-t diagram will rise in a linear fashion. The reason for this is the consistent acceleration a. The following correlation will generally apply to lines such as this: $v=a\cdot t$.
Un diagrama de velocidad tiempo es una representación gráfica de la velocidad de un cuerpo en el tiempo. La inclinación $\Delta v/\Delta t $ de la línea corresponde a la aceleración del cuerpo en cualquier momento.
Si la gráfica cuenta con una línea recta sin inclinación, muestra un movimiento uniforme (velocidad v = const., aceleración
$a=0$). En este caso, la ecuación de la línea en el diagrama v-t es la siguiente: v = const.
En el caso de un movimiento uniformemente acelerado, la línea en el diagrama v-t se alzará en modo lineal. La razón de esto es la aceleración a consistente. La siguiente relación se aplicará generalmente a las líneas como esta: $v=a\cdot t$.
Diagrama velocidad tiempo