一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

变形功 (n)

Formänderungsarbeit (f)


Diese verrichtete Formänderungsarbeit am Zugstab ist durch eine Normalkraft bedingt.

Biegemomente und Torsionsmomente können ebenfalls jeweils eine Formänderungsarbeit verrichten.

Der Kraftangriffspunkt verschiebt sich um die Strecke u. Die Formänderungsarbeit W ist für diesen Fall .

deformation energy (n)

deformation work (n)

work of deformation (n)


This work of deformation on the tension member is attributable to a normal force.

The point at which the force is applied is displaced by the distance u. In this case, the work of deformation W is .

The work of deformation W indicates the work done in deforming an elastic system.

energía de deformación (n)

trabajo deformación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站