一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

绕组 (n)

Wicklung (f)


Ziel ist eine bessere Abstimmung zwischen Entwicklung und Produktion.

Dadurch wird unerwünschte Geräuschentwicklung durch Reibung vermieden.

Doch die Entwicklung der schlanken Produktion ist nicht abgeschlossen.

winding (n)


The winding connected to the mains is known as the primary winding, the one on the output side is the secondary winding.

A synchronous machine combines two means of generating rotary fields - the stator's three-phase winding and the rotor.

The sleeve of the Automatic-Fastening Set has a left-hand thread to prevent the fastener unwinding when the screw is being tightened.

embobinado (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站