一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

stromführend (adj)


Gießen mit verlorener Form
Gießen mit verlorener Form

Der Berührungsschutz soll die Gesundheit von Menschen bei Kontakt mit stromführenden Leitern sicherstellen.

Insbesondere sind alle Kanalelemente, die im Fehlerfalle stromführend werden können, ins Schutzleitersystem mit aufzunehmen.

Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.

conducting (adj)


Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.

Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode.

Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.

current-carrying (adj)

live (adj)


4-Walzen-Kalander in F-Anordnung
4-Walzen-Kalander in F-Anordnung

This method of delivering information has several advantages.

There must be a simple method of delivering parts to the work bench.

There should be a simple method of delivering parts to the work bench.

conductor (adj)

portador de corriente (adj)

vivo (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站