一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Stellgröße (f)


Aus der Reaktion der Regelstrecke auf die Änderung der Stellgröße können die Parameter der Regelstrecke ermittelt werden.

Die Regelkennlinie beschreibt den grafisch dargestellten Zusammenhang, der zwischen Regelgröße x und Stellgröße y besteht.

Auf Basis einer Übertragungsfunktion bestimmt der Regler die Steuergröße u, die über eine Stelleinrichtung die Stellgröße y antreibt.

correcting variable (n)

manipulated variable (n)


The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable.

A control characteristic describes the graphically depicted relationship between controlled variable x and manipulated variable y.

Based on a transfer function, the controller determines the control variable u that acts on the manipulated variable y via an actuator.

variable de corrección (n)

variable manipulable (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站