一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

参数 (n)

Kennwert (m)


Die Bruchdehnung ist ein Kennwert, der die Duktilität eines Werkstoffes benennt.

Dieser Kennwert beschreibt das Verhältnis von relativer Längenänderung zur Ausgangslänge eines Bauteils, wenn es z. B. auf Zug belastet wurde.

characteristic value (n)

parameter (n)


Material properties are a material's parameters.

Key creep parameters include the creep modulus and the creep value/coefficient .

Reactive power is an unwanted parameter in the field of AC engineering.

value (n)


This value is referred to as the physical endurance limit for static muscle work.

The eyes can adapt to a broad spectrum of luminance values.

Mechanical values (apply only in pressing direction)Tensile strength Rmmin.

parámetro (n)

valor (n)

valor característico (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站