一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Umblickfeld (n)


Das Umblickfeld ist der Bereich, in dem Objekte mit Kopf- und Augenbewegungen wahrgenommen werden können.

Der Sehraum wird durch die Lage der Sehachse und die Größe des Gesichts-, Blick- und Umblickfeldes beschrieben.

Gegenstände, die nur selten fixiert werden müssen, können im erweiterten Blickfeld (auch Umblickfeld genannt: der Kopf muss bewegt werden) positioniert werden.

extended field of vision (n)


Objects that are looked at only rarely can be located in the extended field of vision (head has to be turned).

Objects that are looked at only rarely can be located in the extended field of vision (head has to be turned).

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站