一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弯曲 (adj)

bogenförmig (adj)


Die Position dieser Behälter sollte einen fließenden, bogenförmig ansteigenden, vom Körper weisenden Bewegungsablauf bei der Teileentnahme ermöglichen.

Die Position dieser Behälter sollte einen fließenden, bogenförmig ansteigenden, vom Körper weisenden Bewegungsablauf bei der Teileentnahme ermöglichen.

arch-like (adj)

arch-shaped (adj)

arched (adj)


They rejected the idea that rationalisation was solely the job of an individual entrepreneur and applied scientific standards as they researched individual work processes and the role that people played in them.

bent (adj)


Ensure that connecting cables and electrical lines are not bent, pulled or subjected to mechanical loads.

curved (adj)


Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.

The Strip in inserted all the way into the profile (with the curved side downwards) from below.

The formula of the relevant Hertzian equation depends on whether both bodies involved are curved or only one.

arqueado (adj)

curvo (adj)

doblado (adj)

tipo arco (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站