一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Wärmeausdehnung (f)


Bei der Verwendung von Acrylglas-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen.

Bei der Verwendung von Polycarbonat-Platten mit anderen Materialien (Aluminium, Stahl) sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zu berücksichtigen.

Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Buche Multiplex ist sehr gering, so dass bei normalen Temperaturschwankungen keine erkennbaren Maßveränderungen feststellbar sind.

heat expansion (n)

thermal expansion (n)


In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.

When using Acrylic Glass panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account.

When using Polycarbonate panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account.

thermoexpansion (n)

expansión por calor (n)

expansión térmica (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站