一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Stahlrohr (n)


Ein Vorteil der Stahlrohre ist die spanlose Trennung mittels Rohrschneider.

Vor dem Einbau muss an den Enden die schützende Zinkschicht des Stahlrohrs entfernt werden.

Wegen des Kriechverhaltens müssen bei ummantelten Stahlrohren die Schrauben sehr oft nachgezogen werden.

steel pipe (n)

steel tube (n)


One advantage of the steel tubes is that they can be separated using a pipe cutter, without the need for machining.

The section on steel tube systems outlines the key features of these products.

This is due to the intersecting points, which exhibit far better bending strength than steel tube systems.

steel tubing (n)

tubería de acero (n)

tubo de acero (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站