一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

stanzen (v)


Verwendet werden können sie zudem für Gütertransporte über längere Distanzen.

Einzelne Streben eines Knotens können nicht um geringe Distanzen versetzt werden.

Sie dienen auch oft zur Verlastung von Gütern über sehr kurze Distanzen (etwa auf Baustellen).

blank (v)


Prior to bending, it is important to establish an appropriate blank design and take into account the shortening effect produced by the process.

Forming takes place in the area below the blank holder as far as the tapered edge of the drawing die.

Sie sind erhältlich in verschiedenen Oberflächenqualitäten: einseitig pulverbeschichtet oder blank.

pierce (v)


Pre-punched mounting points can be pierced through as appropriate to the desired fastening position

The strap is pierced through at the best pre-punched position for the wearer, using the prong of the buckle.

To fasten it to profiles or panel elements, simply pierce these points to create holes in the desired positions.

punch (v)


In doing so, the punch penetrates the sheet without causing any cracks.

The outer punch is known as a hollow upsetting punch.

Pre-punched mounting points can be pierced through as appropriate to the desired fastening position

stamp (v)


However, friction between the component and stamp hinders uniform stretching in the component.

estampar (v)

perforar (v)

punzonar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站