一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

两元件...... (adj)

zweiteilig (adj)


Dank des zweiteiligen Verbinders erfolgt der Anschluss ohne Demontage.

Zweiteiliger Verbinder zur hochbelastbaren Befestigung von Bauteilen an der Profilnut 8.

Die Einstellung an die Tischplattendicke geschieht über die zweiteilige ( gerasterte Zwinge).

split (adj)


The connected load is split into apparent power and reactive power.

The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required.

Cables and Splitters can be used to control several LED light fittings from one place.

two-element ... (adj)

two-piece ... (adj)

... de dos elementos (adj)

... de dos piezas (adj)

dividido (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站