一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

服务条件 (n)

Betriebszustand (m)


Von außen ist der Betriebszustand jedes Sensors durch eine dreifarbige LED sofort zu erkennen.

Die Regelgüte wird dann erhöht, wenn die Reglerparameter, statt sie auf den Nominalwerten eines Nennbetriebszustandes zu belassen, ständig nachgeführt werden.

Durch die Vorspannung der Nutflanken im elastischen Bereich des Materials hat die Befestigungsschraube in jedem Betriebszustand eine Vorspannung, die eine schwingungssichere Verbindung ermöglicht.

condition (n)


There are six conditions of equilibrium in a three-dimensional space.

The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.

Conditions can be harsh inside processing machines.

operating state (n)


Control quality can be improved by continuously adjusting the controller parameters rather than leaving them at the nominal values of a nominal operating state.

The controlled elastic deformation of the groove flanks pre-tensions the fastening screw in all operating states and protects the connection against vibration.

service condition (n)

condición (n)

condición de servicio (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站