一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Schubfluss (m)


Die sich aus der Torsion ergebende Schubspannung ist über die Wanddicke t konstant, sodass der Schubfluss T in Umfangsrichtung ebenfalls konstant bleibt.

shear flow (n)


The Tresca maximum shear stress theory states that a material flows when the highest shear stress reaches the shear flow stress k.

The shear stress resulting from the torsion is constant over the entire wall thickness t, which means that the shear flow T also remains constant in the circumferential direction.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站