一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

比例 (n)

Zunder (m)


Halbwarmschmieden verringert das Verzundern der Oberfläche, allerdings unter Einsatz höherer Kräfte.

scale (n)


A scale fitted on the Reverse Unit can be used to verify that the two screws are tightened evenly.

Machine moulding is primarily suited to medium-size and large-scale production.

The scale embossed on the side of the Reverse Unit indicates the tensioning axle travel.

scaling (n)


Warm forging reduces surface scaling but higher forces must be applied.

escalaje (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站