一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

滚子 (n)

Walze (f)


Nach dem Kalandrieren wird das Produkt auf Kühlwalzen verfestigt.

Beim spanlosenGewindewalzen können Flach- und Rundwerkzeuge eingesetzt werden.

Runde Werkzeugwalzen werden bei der Fertigung von Kurz- oder Langgewinden auch bis zum Bund eingesetzt.

drum (n)


Like drum brakes, disc brakes are used mainly in vehicles and machinery.

Also known as external drum brakes, band brakes are classed as drum brakes but not shoe brakes (brake).

The film runs with an open surface through a drying zone before it is removed from the drum or conveyor belt by means of a scraper blade.

roll (n)


Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.

Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.

The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

roller (n)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

After calendering, the product is solidified on cooling rollers.

The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

rodillo (n)

rollo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站