一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

运动的逆转 (n)

Umkehr (f)


Die Umkehrung gilt jedoch nicht, weil Ergonomie über den Gesundheitsschutz hinausgeht.

Bei Vorzeichenumkehr der Wechselspannung wird diese Energie für eine Viertelperiode wieder in das Netz gespeist.

Die Differenz der potentiellen Energie des Pendelhammers vor und am ersten Umkehrpunkt ist gleich der verbrauchten Schlagenergie K.

return (n)


The return height of the tool can be adjusted as required.

The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.

Additional stopper can be used to adjust the return height

reversal (n)


The difference between the pendulum hammer's potential energy before and at the first reversal point corresponds to the consumed impact energy K.

The charge-reversal currents required due to the capacitances present in the dynamic state result in control losses.

Following impact and according to the workpiece's resistance, it moves upwards with a lifting height at the first reversal point.

reversal of movement (n)

inversión (n)

inversión de movimiento (n)

regresar (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站