一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

制造工艺 (n)

Fertigungsprozess (m)


Das hat je nach Vorgehensweise große Auswirkungen auf alle Fertigungsprozesse im Unternehmen.

Das Ziel lautet, Fertigungsprozesse so stabilisieren, dass Puffer an Vor- und Zwischenprodukten abgebaut werden können.

Vereinfachte Fertigungsprozesse benötigen hoch flexible Betriebsmittel, die kostengünstig an neue Bedingungen angepasst werden können.

manufacturing process (n)


Assembly is usually the final stage in a manufacturing process.

maximum cost efficiency combined with the ongoing improvement of manufacturing processes.

Maximum cost efficiency combined with the continuous improvement of manufacturing processes.

production process (n)


These problems are then dealt with and the production process improves as a result.

Your production process requires a continuous flow of materials.

In other words, the downstream cells in the production process pull production forward.

proceso de fabricación (n)

proceso de producción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站