一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

质心运动原理 (n)

Schwerpunktsatz (m)


Der Schwerpunktsatz, als Vereinfachung eines Systems, hat große Vorteile bei der Berechnung von mechanischen Systemen.

Der Schwerpunktsatz definiert, dass die gesamte Masse eines Systems mehrerer Körper in dessen Schwerpunkt als sogenannter Massenpunkt angenommen werden kann.

centre-of-mass law (n)


As the simplification of a system, the centre-of-mass law has significant benefits when performing calculations for mechanical systems.

The centre-of-mass law states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point in its centre of gravity.

The centre-of-mass law (or theorem) states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point at its centre of gravity.

centre-of-mass theorem (n)

law of centre-of-mass motion (n)

principle of motion of centre of mass (n)

principio de movimiento de centro de masa (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站