一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

拉动原则


拉动原则 是生产系统中物料流程的概念。它规定,当下游工位或客户要求服务时才会启动增值链中的一个加工工位。

在生产环境中,有了客户订单,才会开始生产产品。下游装配工位出于生产目的各自从上游工位领取所需要数量的零件。这意味着各个公司可以避免大量库存并减少在制品。

为了有效实施拉动原则,各个公司应当协调生产顺序(均衡化)。各个生产工位需要使各自工作保持同步化,做到以最佳进度生产和提供订购数量的产品。

近义词

拉动原则

Pull-Prinzip


Das Pull-Prinzip ist ein Konzept für den Materialfluss in einem Produktionssystem. Es wird auch als Hol-Prinzip bezeichnet. Dabei soll eine Bearbeitungsstation in einer Wertschöpfungskette erst dann ihre Leistung erbringen, wenn diese Leistung von der ihr nachgeordneten Station oder einem Kunden angefordert wird.

In Produktionsumgebungen löst demzufolge ein Kundenauftrag die Herstellung des Produktes aus. Nachfolgende Montagestationen fordern jeweils von den vorherigen die Menge an Teilen an, die sie für die Fertigung benötigen. Auf diese Weise wird eine umfangreiche Lagerhaltung vermieden und der Umlaufbestand reduziert.

Um das Pull-Prinzip effektiv umsetzen zu können, sollte die Produktionsabfolge geglättet sein (Heijunka). Die einzelnen Stationen der Produktion müssen so synchronisiert sein, dass eine bestellte Menge taktgenau geliefert werden kann.

Pull principle


The pull principle is a concept for the Material flow in a production system. It stipulates that a processing station in a value-added Chain should only be activated when the station downstream from it or a customer has requested its services.

In manufacturing environments, a customer order triggers the production of the product. Downstream Assembly stations each order the quantity of parts that they need for manufacturing purposes from upstream stations. This means that companies can avoid large-Scale stockkeeping and reduce Work in progress.

In order to implement the pull principle effectively, companies should smooth the production sequence (Heijunka). Individual production stations need to be synchronised to the extent that the quantity ordered can be manufactured and supplied in the perfect tempo.

Principio de cadena de suministros jalada por la demanda


El principio de cadena de suministros jalada por la demanda es un concepto para el flujo de material en un sistema de producción. Se estipula que una estación de procesamiento de una cadena de valor agregado solo debe ser activada cuando la estación flujo descendente o un cliente hayan solicitado sus servicios.

En ambientes de manufactura, la orden de un cliente activa la producción del producto. Cada una de las estaciones de ensamblaje de flujo descendente ordena la cantidad de piezas requeridas para propósitos de fabricación desde las estaciones de flujo ascendente. Esto significa que las compañías pueden evitar mantener inventarios a gran escala y reducir el trabajo en progreso.

Para poder implementar el principio de cadena de suministro jalada por la demanda, las compañías deben facilitar la secuencia de producción (Heijunka). Las estaciones de producción individuales deben estar sincronizadas en la medida en que la cantidad ordenada pueda ser fabricada y suministrada en el momento perfecto

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站