一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

优先 (n)

Vorrang (m)


Bis heute wird diese neue Technologie vorrangig von US-Amerikanischen Firmen bestimmt.

Diese Technischen Prüfungen dienen vorrangig dem Mängelmanagement während der Ausführung.

Mit der Leuchtdichte wird vorrangig die Helligkeit ausgedehnter, flächiger Lichtquellen beschrieben, bei punktförmigen Lichtquellen wird die Lichtstärke verwendet.

preference (n)


Because the presence of shadows on the working surface can irritate users and impair their concentration, lighting systems that cast few shadows should be given preference.

priority (n)


The profile structure takes second place to the real priority - the process.

The optimum ergonomic positioning of workpiece and tool is to be viewed as a top priority.

Nevertheless, greater efficiency is expected in this case than in the first example, where flexibility was the priority.

preferencia (n)

prioridad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站