一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

截面极惯性矩 (n)

polare Flächenträgheitsmoment (n)


Das polare Flächenträgheitsmomentist ein Maß für den Widerstand gegen Torsion von geschlossenen Kreisring- und Kreisquerschnitten.

Das polare Flächenträgheitsmoment ist die Summe der Komponenten und des axialen Flächenträgheitsmomentes und kann im Gegensatz zu den axialen Flächenträgheitsmomenten auch einen negativen Wert annehmen.

polar area moment of inertia (n)


In the case of a component with a circular cross-section, the torsional moment of inertia is equivalent to thepolar area moment of inertia .

The polar area moment of inertia is a measure of the resistance to torsion of closed annulus and circular cross-sections.

The polar area moment of inertia is the sum of the and components of the area moment of inertia and, unlike the axial area moments of inertia, can also be negative.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站