一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

物理的 (adj)

physisch (adj)


Hohe Effizienz kann vom Charakter her physisch oder psychisch sein.

Die physische Belastung für die Mitarbeiter muss möglichst klein sein.

Grundsätzlich gibt es zwei Prinzipien der physischen Materialbereitstellung: das Bring- und das Holprinzip.

material (adj)


The processes employed depend on the state of the materials.

Dies hat eine Materialveränderung (zum Beispiel Härte) zur Folge.

This brings about a change in the material (e.g. hardness).

physical (adj)


A person's physical strength will also vary according to their age, body size, weight and gender.

This value is referred to as the physical endurance limit for static muscle work.

Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.

físico (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站