一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Bewegungsbahn (f)


Die Kippbewegung bestimmt die Bewegungsbahn der Güter beim Abwerfen.

Die Kippbewegung bestimmt die Bewegungsbahn der Güter beim Abwerfen. Nach ihr richtet sich deswegen auch die Mindestbreite der Endstelle.

path of motion (n)


The tilting motion determines the path of motion of the goods as they are ejected.

The tilting motion determines the path of motion of the goods as they are ejected as well as the minimum width of the terminal station.

trajectory (n)


A force that is applied perpendicular to the trajectory does not result in any work on the body.

In mathematical terms, the unit tangent vector is the derivation of the trajectory over time.

In the following section of the trajectory, this is converted back into kinetic energy.

ruta de movimiento (n)

trayectoria (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站