一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Durchgang (m)


Lediglich eine Durchgangsbohrung für das Werkzeug legt die Lage der Verbindungsstelle fest.

Zur Befestigung von Flächenelemente müssen diese mit Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.

Dies erfolgt mit einem Sechskantschraubendreher SW5 durch die Durchgangsbohrungen des Lagerblocks.

pass (n)


Die Ausgangshöhe des Werkzeugs kann individuell angepasst werden.

Dieser Teil des Katalogs passt sich automatisch Ihrer Auswahl an.

Immer kommen neue Anforderungen hinzu, die Anpassungen erfordern.

passage (n)


The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables.

In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).

transit (n)


A computer-generated list of goods in transit is to be produced.

Between the two lies the elastic-plastic failure transition range.

Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.

pasaje (n)

paso (n)

tránsito (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站