一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺距 (n)

Teilung (Gewinde) (f)

thread pitch (n)


Schema Laserabtragen
Schema Laserabtragen

The angle of the tool to the workpiece axis must match the thread pitch.

In doing so, the feed must correspond to the thread pitch so that the tool creates the desired profile.

Any one tool can only produce a single thread pitch, but can be used to machine that thread in a range of diameters.

paso de rosca (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站