一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

das mehrprofilige Längsschraubschleifen, bei dem mehrere Gewindeprofile entsprechend der Gewindesteigung auf der Schleifscheibe angeordnet sind. Die Profile sind im Anschnitt abgestuft. Gewindelänge und Schleifscheibenbreite bedingen den Vorschub. Eine

Multiprofile longitudinal screw grinding, in which several thread profiles are arranged on the grinding wheel in line with the thread pitch. The leads of the profiles are graduated. The feed is determined by the thread length and grinding wheel width. Thi

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站