一种定义
四种语言
Das BiegemomentM ist für die Biegung von schlanken Körpern verantwortlich.
Biegemomente und Torsionsmomente können ebenfalls jeweils eine Formänderungsarbeit verrichten.
Ist das Biegemoment die einzig wirkende Schnittgröße in einem Balken, entsteht eine sogenannte reine Biegung.
The bending momentM is responsible for the bending of thin bodies.
Bending moments and torsional moments can also do deformation work.
If the bending moment is the only stress resultant acting in a beam, the result is known as pure bending.