一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

计量学 (n)

Messtechnik (f)


Besondere Anforderungen gab es aber nicht nur an die Messtechnik.

Die Kraftmesstechnik ermittelt die Kraft, die zwischen zwei Körpern wirkt.

Die Längenmesstechnik bestimmt die Strecke oder Entfernung zwischen zwei Punkten.

measurement (n)


The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

Measurements can also be taken at the source of the sound.

The arithmetic mean is calculated from the values of the individual measurements.

measuring practice (n)

metrology (n)


Force metrology determines the force acting between two bodies.

Length metrology determines the path or distance between two points.

Speed metrology is used to determine an object's velocity.

medición (n)

metrología (n)

práctica de medición (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站