一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Messeinrichtung (f)


Die Regelstrecke beginnt beim Stellglied und hört bei der Messeinrichtung auf.

Die Regelgröße x wird über eine Messeinrichtung wieder zur Regeleinrichtung zurückgeführt.

In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.

measuring device (n)


The controlled system extends from the actuator to the measuring device.

All this can be factored in during the project engineering process for the measuring device and enclosure.

A measuring device is used to feed back the controlled variable x to the control device.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站