一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Lichtbogenhandschweißen: Eine abschmelzende Elektrode mit einer Umhüllung wird per Hand über das Schweißgut gezogen. Die Elektrodenhülle schützt die Schweißnaht vor Atmosphäre, der Kernstab bildet den Zusatzwerkstoff. Diese Methode lässt sich uni

Manual metal arc welding: A consumable electrode with a flux coating is drawn manually over the weld metal. The electrode's coating protects the weld seam against atmospheric contamination, while the core rod is used as the filler material. This method ca

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站