一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

限定载荷 (n)

Höchstlast (f)

limit load (n)


This degree of plasticisation is the quotient of the load and the plastic limit load .

maximum load (n)


Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.

In the load diagram here, that corresponds to maximum load-carrying capacity 'q'.

Always compare the maximum load-carrying capacity of the various components.

carga límite (n)

carga máxima (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站