一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

光源 (n)

Lichtquelle (f)


Mit Lichtstrom wird die Lichtleistung einer Lichtquelle bezeichnet.

Relevant ist die Größe der Beleuchtungsstärke vor allem bei der Planung künstlicher Lichtquellen.

Die physiologische Wahrnehmung der Helligkeit einer Lichtquelle hängt auch vom Umgebungskontrast ab.

light source (n)


Luminous flux describes the power of a light source.

The physiological perception of the brightness of a light source also depends on the ambient contrast.

It is therefore important to replace light sources regularly to prevent excessive fluctuations.

fuente de luz (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站