一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Länge (f)


Scharnierlappen und Bolzen sind in verschiedenen Längen erhältlich.

An der längeren kann zusätzlich ein Anschlagdämpfer montiert werden.

Beim Langfräsen ist die mögliche Gewindelänge unabhängig vom Werkzeug.

length (n)


The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.

In the case of long-thread milling, the potential thread length is not dependent on the tool.

The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured

longitud (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站