一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

指定 (v)

kennzeichnen (v)


Die Abweichungen von dem angefragten Konzept sind eindeutig zu kennzeichnen.

Schlecht gängige Ware oder alte Ware ist in der Aufnahmeliste zu kennzeichnen.

Die Aufnahmeorte sind mit den ihnen zugeordneten Bezeichnungen zu kennzeichnen.

characterize (v)

designate (v)


They are also to be designated clearly, e.g. using consecutive numbering, so that the relevant stocktaking location can be identified.

These 'special services' are to be provided during the bidding process or - when designated accordingly below - after the order has been placed and shall not be remunerated separately.

identify (v)


It is a tool for identifying the right types of work bench for customers.

This information can then be used to identify the most suitable provisioning systems.

Identify potential hazards when advising on and designing special work bench solutions.

mark (v)


Diese Markierung wird nach und nach bei allen Verbindern angebracht.

This mark is gradually being added to all fasteners.

Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

caracterizar (v)

identificar (v)

marcar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站