Gravitationsfeldstärke - die Gravitationsfeldstärke gibt die aufgrund der Gravitationskraft auf eine Masse wirkende Feldstärke innerhalb eines Feldes an. Sie ist definiert als Quotient der Gravitationskraft, die an einem Punkt auf die Masse eine
Gravitational field strength - indicates the field strength acting on a mass within a field due to the force of gravity. It is defined as the quotient of the gravitational force acting on the mass of a body at a specific point and is measured in$m/