一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Flussdichte (f)


Durch die Änderung der Flussdichte wird eine Kraft erzeugt, die auf den Leiter wirkt.

Eine Induktivität beschreibt das Entstehen eines elektrischen Feldes aufgrund der Änderung der magnetischen Flussdichte.

Dieses Verhalten macht man sich bei Hall-Sonden zunutze. Die Mess-Sonden erlauben es, auf einfache Weise die magnetische Flussdichte zu messen.

flux density (n)


This change in flux density generates a force that acts on the conductor.

Inductance is the creation of an electric field due to a change in magnetic flux density.

This effect is exploited in Hall probes, which offer a simple means of measuring magnetic flux density.

densidad de flujo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站