一种定义
四种语言
Eine erzwungene Schwingung entsteht an einem zeitabhängig angeregten, schwingungsfähigen System.
Wird einer Schwingung pro Periode gerade die Energiemenge zugefügt, welche dem System durch auftretende Reibung entzogen wurde, so liegt eine ungedämpfte erzwungene Schwingung vor.
Forced oscillation occurs when a system that is capable of oscillation is excited at specific intervals.
If, with each specific interval, the same quantity of energy is added to the oscillation as has been removed from the system by friction, the oscillation can be described as undamped forced oscillation.