一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

取代 (v)

verschieben (v)


Die Kanten des Quaders verschieben sich dabei unter einem Winkel .

Per Maus verschieben Sie den Unterschrank an die gewünschte Position.

So wird die maximale Sicherheit gegen Losrollen oder Verschieben erzielt.

become out of phase (v)

displace (v)


The rectangular parallelepiped's edges are displaced at an angle .

This translates into a high load-bearing capacity that resists displacement.

It can withstand no more than 1/3 the displacement force than a Standard Fastener can resist.

shift (v)


At the end of the shift, users take their personal items away with them.

However, the hub of computer development shifted to the US.

Further examples of the multiple use of work benches include shift work.

shift out of phase (v)

cambiar (v)

cambiar fuera de fase (v)

desplazar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站